DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Interruptor

Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do interruptor simples, editar ou atribuir uma nova localização, identificar e eliminar o interruptor simples do sistema.
NOTA: A configuração do dispositivo mostrado para um interruptor simples pode ser feita para um interruptor duplo.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Simples para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.

    A

    Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

    B

    Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

    C

    Comportamento do indicador LED: Toque para definir o comportamento do indicador LED de acordo com a sua preferência. Consulte Configurar o comportamento do indicador LED para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

    D

    Identificar: Toque para identificar o dispositivo.

    NOTA:
    • Esta funcionalidade faz piscar o LED do interruptor simples para conseguir identificar o dispositivo real. Também liga e desliga as cargas ligadas.

    • O LED de interruptor simples continuará a piscar até tocar em OK.

    E

    Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

    F

    Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

    • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

    • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

    • Sinal fraco (< -79 dBm)

    • Sem sinal (o dispositivo está offline)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.