DUG_EVlink_WH-07

Redefinir o PIN através da aplicação eSetup

Se perder o código PIN da eSetup, poderá redefinir o código PIN para o valor predefinido através da aplicação eSetup.
  1. Ligue a EVlink Home Smart para ativar o Wi-Fi Direct da EVlink Home Smart®.
    O Wi-Fi® Direct permanecerá ativo durante 4 minutos após a ligação.
  2. Abra a aplicação eSetup e selecione EVlink Home Smart e, em seguida, toque em Abrir Definições.
  3. Selecione a EVlink Home Smart - Internacional ou a EVlink Home Smart - França com base no local onde a EVlink Home Smart está instalada.
  4. Introduza o Novo PIN no ecrã, confirme o PIN e toque em Guardar.
  5. Toque em Redefinir PIN (A) e selecione Confirmar (B).
  6. Prima o botão Parar no espaço de 3 minutos, 30 segundos.
    NOTA: Desbloqueie o Botão Parar, rodando-o 90° no sentido dos ponteiros do relógio.

  7. Após 10 segundos, insira o Novo PIN, confirme o PIN e toque em Guardar.
    NOTA: O PIN tem de conter 6 a 16 dígitos, não pode ter o mesmo dígito mais de 3 vezes, nem uma sequência de 6 dígitos ou mais.
    A atualização do novo PIN foi efetuada com êxito.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?