Showing 2,741 - 2,750 of 9,859 results

Page 275 of 986
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    > Micromódulo interruptor. Também pode navegar tocando no separador Controlo > > Estores > Micromódulo interruptor. O ecrã seguinte mostra o processo de associação do Micromódulo. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o
  • EVlink Home Smart

    Electric Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo A EVlink Home Smart (também designada Carregador VE) proporciona aos proprietários de casa uma experiência de carregamento simples e inteligente. Esta estação de carregamento é um aparelho elétrico que fornece energia elétrica para carregar
  • Aikataulun poistaminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Aikataulun poistaminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Aikataulun poistaminen

    Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Vista de energia de dispositivos individuais

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    fluxo de energia apresentará a potência instantânea destes dispositivos se os tiver instalado. Tomadas inteligentes Tomadas de encastrar Relés de 16 A Vantagens: Dados em tempo real de dispositivos individuais. Histórico de dispositivos individuais. Pré-requisito: Emparelhe tomadas inteligentes e
  • Device presetting

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Device presetting Device presetting Device presetting You can preset the thermostat on the first power-on or immediately after a factory reset. The thermostat will require the selection of a preset to pre-configure settings depending on what the thermostat is directly controlling, which allows the
  • Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode is a smart feature that helps ensure the set-point temperature is reached by the time the heating is scheduled to turn ON. It enhances thermal comfort by adjusting the setpoint ahead of schedule, ensuring the room reaches the desired temperature
  • Configuring - (peak/off-peak) rate

    Wiser Home – System User Guide (France)

    you need to make changes: On the Home screen, tap > Energy Management > Tariff > Electricity. Tap (A) and select Time of use (peak /off-peak hours). Tap (B) to set the contract limit. contract limit is already set when pairing the main PowerTag as Grid. Refer to Pairing the main device
  • Definições avançadas

    PowerTag Control – Guia do utilizador do dispositivo

    Definições avançadas Definições avançadas Definições avançadas Pode visualizar o tipo de saída do PowerTag Controlo e os estados dos contactos/circuito de retorno utilizado no sistema configurado durante o emparelhamento. A(s) opção/definições não pode(m) ser modificada(s) depois de ter(em) sido
Page 275 of 986