Showing 281 - 290 of 1,241 results

Page 29 of 125
  • Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Geräte und tippen Sie auf Haushaltsgeräte > Smart Plug. Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Haushaltsgeräte > Smart Plug navigieren. Der nächste Bildschirm zeigt den Verbindungsprozess des Plugs. Halten Sie die EIN/AUS-Taste am Plug 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau
  • Tietoja laitteesta

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tietoja laitteesta Tietoja laitteesta Tietoja laitteesta EVlink Home Smart (kutsutaan myös EV-laturiksi) tarjoaa kodinomistajille helpon ja älykkään latauskokemuksen. Tämä latausasema on sähkölaite, joka tuottaa sähköenergiaa pistoliitettävien sähköajoneuvojen lataamiseen sisätiloissa ja
  • Mudar o nome do dispositivo

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • Mudar de operação

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • Aplicação eSetup

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Aplicação eSetup Aplicação eSetup Aplicação eSetup A aplicação eSetup for Electricians é a aplicação dedicada a eletricistas, que permite configurar dispositivos Smart Home e Smart panel. Não é necessário um PC ou ferramentas complexas para configurar sistemas inteligentes - tudo pode ser feito
  • Eine Automatisierung erstellen

    EVlink Home Smart – Wiser Home Gerät Benutzerhandbuch

    Eine Automatisierung erstellen Eine Automatisierung erstellen Eine Automatisierung erstellen Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Erstellung einer Automatisierung zum Starten von EVlink Home Smart, wenn Sie nicht zu Hause sind. EVlink Home Smart kann nur als Aktion fungieren. Tippen Sie auf
  • Creating an automation

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Creating an automation Creating an automation Creating an automation The following is an example of creating an automation to start the EVlink Home Smart when you are away. EVlink Home Smart can only act as an action. On the Home page, tap . Go to Automation and then tap to create an automation
  • Oprettelse af en automatisering

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Oprettelse af en automatisering Oprettelse af en automatisering Oprettelse af en automatisering Følgende er et eksempel på, hvordan man opretter en automatisering, der starter EVlink Home Smart, når man er væk. EVlink Home Smart kan kun fungere som en handling. Tryk på på siden Hjem. Gå til
  • Kytkentätoiminto

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Identifying the device

    Wiser Plug – Wiser Home Device User Guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, you can identify the Plug from the other available devices in the room. To identify the Plug: On the Home screen, tap . Tap Devices Smart Plug Identify (A). This feature flashes the Plug green LED, so you can find the actual device. It may take up to a minute to start and flash the Plug LED. The Plug LED will continue to flash until you tap OK.
Page 29 of 125