DUG_EVlink_WH-07

Tietoja laitteesta

EVlink Home Smart (kutsutaan myös EV-laturiksi) tarjoaa kodinomistajille helpon ja älykkään latauskokemuksen. Tämä latausasema on sähkölaite, joka tuottaa sähköenergiaa pistoliitettävien sähköajoneuvojen lataamiseen sisätiloissa ja yksityisillä ulkoalueilla. Asuinalueiden energianhallinnan Wiser-sovelluksen avulla latauskokemusta voi valvoa ja ohjata helposti etänä. Ajoita lataus käyttämään uusiutuvan energian latausvaihtoehtoa. Tämä auttaa kodinomistajia optimoimaan kulutuksen, välttämään virran ylityksiä ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

EVlink Home Smart asennettuna kuormanhallintamoduulin kanssa tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun ja paremman käyttäjäkokemuksen virran kuormituksen hallinnasta. Jos haluat lisätietoja, katso EVlink Home -kuormanhallintajärjestelmä

Käyttölaitteet

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Kaapelin kelauskouru

  2. Pysäytyspainike

  3. Tilan LED-merkkivalo

  4. Latauspistorasia

  1. Kaapelin kelauskouru

  2. Pysäytyspainike

  3. Liittimen lukituksen avauspainike

  4. Tilan LED-merkkivalo

  5. Latausliittimen telakka

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?