Showing 3,351 - 3,360 of 9,859 results

Page 336 of 986
  • Indicaciones LED

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    en verde durante un tiempo antes de apagarse. Reinicio Acción del usuario Indicación LED Estado Pulse 3 veces la tecla de función y realice una pulsación larga durante >10 s. Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. El sensor está en modo de reinicio. Se reinicia a los ajustes de
  • Safety Information

    Unica - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
  • Informações de segurança

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Konfigurera ett schema

    Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Dimmern kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar dimmern vid en given tidpunkt. På skärmen Hem trycker du på . Gå till Scheman > för att skapa ett schema. Ange namnet på schemat (A). I menyn TYP
  • Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo oesquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar laadecuación o la fiabilidad de los productos
  • Colocar o modo de conforto sazonal em pausa

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Colocar o modo de conforto sazonal em pausa Colocar o modo de conforto sazonal em pausa Colocar o modo de conforto sazonal em pausa Através da aplicação Wiser Home, pode definir a posição do estore e colocar o modo de conforto sazonal em pausa durante algum tempo. Para colocar o modo de conforto
  • Managing shutter operation without temperature sensor

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Using the Wiser Home app, you can manage the shutter operation of a room where no temperature sensor is installed. To define the
  • Acerca do dispositivo

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O Termostato Radiador Wiser (a seguir designado Termóstato) utiliza sensores de temperatura integrados para controlar o fluxo de água através de um radiador, regulando assim a temperatura numa divisão. A temperatura pretendida e os
  • Safety Information

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

      Same topic found multiple times in this document:
    puede navegar tocando la pestaña Control Relé de caldera. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto
Page 336 of 986