DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Acerca do dispositivo

O Termostato Radiador Wiser (a seguir designado Termóstato) utiliza sensores de temperatura integrados para controlar o fluxo de água através de um radiador, regulando assim a temperatura numa divisão. A temperatura pretendida e os horários de funcionamento são definidos na aplicação Wiser.

Personalize o seu aquecimento da sua casa, adicionando um termóstato ao seu sistema Wiser. Este oferece um controlo fácil para definir horários e temperaturas diferentes em divisões diferentes, e a atualização do controlo do aquecimento de divisão em divisão pode poupar 18% no consumo de energia. O termóstato proporciona um controlo individual da divisão com máximo conforto, comodidade e praticidade.

Funcionalidades do termóstato:

  • Controlo móvel a qualquer momento, em qualquer lugar, com a aplicação Wiser

  • Funciona com o Amazon Alexa e o Google Assistant

  • Transparência total com o Relatório de Informações e de Aquecimento

  • Modos inteligentes para máxima eficiência energética

  • Tampa de reforço com parte superior torcida

  • Bloqueio da interface de utilizador do dispositivo

Diagrama dos elementos de funcionamento

  1. LEDs de estado

  2. Tampa do termóstato do radiador

  3. Porca de anel (usada apenas com o adaptador de válvula M30 x 1,5 mm)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?