Showing 3,371 - 3,380 of 9,859 results

Page 338 of 986
  • Changing the device location

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Changing the device location Changing the device location Changing the device location Using the Wiser Home app, you can change the thermostat location. To change the thermostat location: On the Home page, tap . Tap Devices Location (A) for any of the following: You can also select a device from
  • Acerca del dispositivo

    Micromódulo de potencia Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    puede medir el consumo de energía y el módulo se puede usar para desconexión de carga o respuesta a demanda. La desconexión de carga se utiliza para equilibrar la demanda y la oferta de electricidad. La respuesta a demanda se refiere a la capacidad de los dispositivos de ser controlados automáticamente o limitados por señales enviadas desde su proveedor de energía a su medidor inteligente. Se pueden agregar hasta 20 módulos en el mismo sistema.
  • Reinicio del dispositivo

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Reinicio del dispositivo Reinicio del dispositivo Reinicio del dispositivo Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Pulse brevemente el botón Aceptar (configuración/reiniciar) 3 veces (< 0,5 s) y, a continuación, manténgalo pulsado una vez (> 10 s
  • Indicações LED

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações LED Indicações LED Indicações LED Emparelhar o sensor de movimento com o Wiser Hub Ação do utilizador Estado Indicação LED Prima o botão S/R do sensor de movimento 3 vezes numa sequência rápida. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED piscará em amarelo. O LED pisca a amarelo
  • Google Home

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    , Google, o sensor está a detetar movimentos?» Ligar/desligar o dispositivo: «OK, Google, ligar/desligar o regulador do sensor de movimento. Nível de luminosidade %: «OK, Google, aumentar ou diminuir a luminosidade em XX porcento». Luminosidade mínima: «OK, Google, definir o regulador do sensor de movimento para a luminosidade mínima». Luminosidade máxima: «OK, Google, definir o regulador do sensor de movimento para a luminosidade máxima».
  • Alarma de humo Wiser - 230V Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    en este documento contiene descripciones generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo oesquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    correct QR code to pair the device manually and proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will
  • Enchufe inalámbrico Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    documento contiene descripciones generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo oesquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar laadecuación o la
  • Abrir/fechar os estores através da aplicação

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Abrir/fechar os estores através da aplicação Abrir/fechar os estores através da aplicação Abrir/fechar os estores através da aplicação Para abrir/fechar os estores: No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo. Toque em (A) ou (B) do
  • Safety Information

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
Page 338 of 986