DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
  1. Pulse brevemente el botón Aceptar (configuración/reiniciar) 3 veces (< 0,5 s) y, a continuación, manténgalo pulsado una vez (> 10 s).
    o
    Pulse brevemente el pulsador mecánico 1 3 veces y, a continuación, mantenga pulsado el botón una vez durante 10 s.

  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.
    NOTA: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.
      El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.
      El módulo del se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    Comentarios
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.