DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Google Home

Pode utilizar o Assistente Google para solicitar informações ou executar uma ação usando uma variedade de comandos.

Comandos comuns do Wiser para o Google Home:

  • Pergunta: «OK, Google, o regulador do sensor de movimento está ligado?»

  • Deteção de movimento: «OK, Google, o sensor está a detetar movimentos?»

  • Ligar/desligar o dispositivo: «OK, Google, ligar/desligar o regulador do sensor de movimento.

  • Nível de luminosidade %: «OK, Google, aumentar ou diminuir a luminosidade em XX porcento».

  • Luminosidade mínima: «OK, Google, definir o regulador do sensor de movimento para a luminosidade mínima».

  • Luminosidade máxima: «OK, Google, definir o regulador do sensor de movimento para a luminosidade máxima».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?