DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Abrir/fechar os estores através da aplicação

Para abrir/fechar os estores:
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo.
  2. Toque em (A) ou (B) do estore ou da lâmina do estore para o/a abrir/fechar.
    SUGESTÃO: Também pode abrir/fechar o estore ou as lâminas do estore:
    • Ao selecionar o estore ou a lâmina do estore e utilizar a barra deslizante no ecrã de controlo do dispositivo para o/a abrir/fechar.

    • Quando o adiciona aos seus Favoritos. Para saber mais sobre Favoritos, consulte Gerir os favoritos no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

      NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?