Showing 3,481 - 3,490 of 9,859 results

Page 349 of 986
  • Eliminar uma automatização

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Micromódulo Estores Wiser

    dispositivo O Micromódulo estores Wiser (a seguir designado ) fornece as funcionalidades de estores inteligentes com interruptores normais de botões de pressão duplos mecânicos. O Micromódulo dos estores pode ser controlado diretamente a partir de um interruptor de botão de pressão duplo ligado por
  • Anti-Tripping Management

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    a defined limit. The limit value is set by your Contract limit, refer to Setting Tariff. Devices that are eligible will be added automatically to the Anti-Tripping Management. When a device is managed by the Anti-Tripping management, the Schedules, Moments and Automations for that device are not
  • Solución de problemas

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas En este tema se exponen las soluciones a problemas con el sistema, los dispositivos y los ajustes de configuración. HUB Síntoma Posible causa Solución No se puede realizar la actualización del firmware sin conexión. Las versiones
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub Puede emparejar su dispositivo con el Wiser Hub para acceder a él y controlarlo. En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos > Luces > Interruptor de
  • Solución de problemas

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas Síntoma Solución La persiana no puede controlarse. Verifique la fuente de alimentación. Desconecte la alimentación del interruptor de control de persiana y vuelva a conectarla. Compruebe la carga. En caso de un pulsador externo
  • Identificar o dispositivo

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Através da aplicação Wiser Home, identifique o dispositivo entre os sensores de fumo disponíveis numa casa. No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Identificar (A). O LED do sensor de fumo pode demorar até 60
  • Edición de una automatización

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Automatización (A): Toque la automatización que desea editar (B). En la pestaña Editar automatización puede: Cambiar el icono. Cambiar el nombre de la automatización. Cambiar la condición, hora
  • Cancel all overrides

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Cancel all overrides Cancel all overrides Cancel all overrides The Cancel all overrides (A) will put all the heating back under ‘system control’ meaning that if you’ve selected Boost All or even if you’ve boosted or manually overridden a room setpoint individually, this will cancel the override and
  • Setting-up No Consumption Alarm

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm This topic explains how to setup a No Consumption alarm for a device. On the Notifications and Alarms screen, tap Create a new alarm (A). Choose alarm type as No consumption (B). Select the device from
Page 349 of 986