DUG_Unica Shutter_WH-08

Solución de problemas

Síntoma

Solución

La persiana no puede controlarse.

  • Verifique la fuente de alimentación.

  • Desconecte la alimentación del interruptor de control de persiana y vuelva a conectarla.

  • Compruebe la carga.

  • En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.

  • Vuelva a acoplar los dispositivos.

La persiana no va a la posición deseada.

Restablezca los ajustes de fábrica, consulte Reinicio del dispositivo

La persiana no se mueve en el tiempo establecido.

Vuelva a realizar la calibración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?