SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Edición de una automatización

En la pantalla Automatización (A):

  1. Toque la automatización que desea editar (B).

En la pestaña Editar automatización puede:

  • Cambiar el icono.

  • Cambiar el nombre de la automatización.

  • Cambiar la condición, hora o acción.

Para cambiar la condición, hora o acción de una automatización:

  1. Navegue a la pestaña pertinente (Si/Cuando/Entonces) y toque la condición, hora o acción que desea cambiar.

  2. Ajuste los nuevos valores.

  3. Toque Guardar (C).

Para eliminar una condición, hora o acción:

  1. Navegue a la pestaña pertinente.

  2. Deslice hacia la izquierda la condición, hora o acción pertinente.

  3. Toque (A)

  4. Toque Guardar (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?