Showing 3,671 - 3,680 of 9,859 results

Page 368 of 986
  • Manual sensor settings

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Manual sensor settings Manual sensor settings Manual sensor settings A thermostat with a preset value of P6 to P8 can be connected to an external floor sensor. This enhances the user's experience in regulating the temperature. After selecting a preset, press O button for 1 second to confirm. The
  • Micromódulo de potencia Wiser Guía del usuario del dispositivo

    contiene descripciones generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo oesquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar laadecuación o la
  • Acerca del dispositivo

    Schneider Charge – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Acerca del dispositivo Acerca del dispositivo Acerca del dispositivo Schneider Charge ofrece a los propietarios de viviendas una forma fácil e inteligente de cargar sus vehículos eléctricos. La aplicación Wiser Home permite un fácil acceso para supervisar y controlar la experiencia de carga a
  • Skapa ett schema/evenemang

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    på . Tryck fliken > . På sidan Ny tidplan sidan anger du Schemanamn, välj TYPoch välj rum. Tryck på Skapa. Välj en valfri dag (A) och tryck på för att lägga till en händelse: TEMPERATURER: Välj önskad temperatur (till exempel 16 °C). Om du drar skjutreglaget till botten av tidslinjen för schemat
  • Edición de una automatización

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Technical Data

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal power rating for load type Incandescent lamp 2000 W LED 100 W, 12µF Iron core transformer 1500 VA Motor 1600 VA, max 7 A Electronic step-down converter 2000 VA Resistance 3680 W Capacitance 6 AX, max. 70 µF Inductance 16 A, cos φ = 0.6 Nominal
  • Configurar as notificações do dispositivo

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Configurar as notificações do dispositivo Configurar as notificações do dispositivo Configurar as notificações do dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ativar ou desativar as notificações do sensor. No ecrã Inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor de janela/porta Notificar-me
  • Informações técnicas

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    rádio transmitida ≤ 9 dBm Classificação IP IP44 Temperatura de funcionamento -10 °C a 50 °C Humidade relativa 10% a 95% Nível de som ≥ 70 dB a 3 m de distância Dimensões (A × L × P) 70,8 × 68,68 × 18,96 mm Protocolo de comunicação Certificado Zigbee 3.0
  • Edición de una automatización

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Editing an automation

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
Page 368 of 986