Showing 3,931 - 3,940 of 9,859 results

Page 394 of 986
  • Anti-Tripping Management

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    a defined limit. The limit value is set by your Contract limit, refer to Setting Tariff. Devices that are eligible will be added automatically to the Anti-Tripping Management. When a device is managed by the Anti-Tripping management, the Schedules, Moments and Automations for that device are not
  • About the Document

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    customization, troubleshooting, and system decommissioning, offering a complete reference for managing a connected home environment. Validity Note This documentation supports the Wiser Home app functionality on following device platforms: Mobile phone/tablet: Android Version 8 and later iPhone/iPod
  • About the device

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Micro Module Dimmer (hereinafter referred to as Puck) combines the advantages of smart dimmer functionality with ordinary mechanical push-button switches. It transforms a conventional switch into a connected device which can be controlled
  • Encendido/apagado del puck con la aplicación

    Micro módulo interruptor Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Encendido/apagado del puck con la aplicación Encendido/apagado del puck con la aplicación Encendido/apagado del puck con la aplicación En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo. Pulse (A) para encender/apagar el puck
  • Edición de una automatización

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Identificar o dispositivo

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode identificar o Controlador de piso radiante a partir de outros dispositivos disponíveis na divisão. Para identificar o Controlador de piso radiante: No ecrã Inicial, toque em . Toque
  • Operar um controlo de estores

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    controlo dos estores (A) Prima (v-) para fechar o controlo dos estores (B) Prima brevemente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para parar de mover o controlo de estores (C). Prima brevemente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ajustar a posição da lâmina (D).
  • Interruptor de relé

    Unica - Interruptor conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Interruptor de relé Interruptor de relé Interruptor de relé Remova o botão basculante do interruptor sem fios. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios. O LED de estado pisca a verde. Prima brevemente o botão de pressão do
  • Klimat

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    (PDF) Användarhandbok Exxact – uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A WDE002497 WDE003497 Det anslutna termostatrummet/golvet 16 A används huvudsakligen för elektriska golvvärmesystem eller element av golvvärme, men kan även användas för att styra nätspänningssatta motordrivna ventiler eller
  • Caractéristiques techniques

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    000 W lampe fluorescente 200 W Convertisseur abaisseur de tension électronique 1050 VA Charge capacitive 10 A, 140 μF Veille Maximum 0,4 W Bornes de raccordement Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unité d’extension Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m Protection externe par
Page 394 of 986