SUG_SV_FI_WH-04

Klimat

Wiser radiatortermostat

CCTFR6100Z3

Ger individuell temperaturstyrning för radiatorer.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser rumstermostat med display

CCTFR6400

CCTFR6401

Trådlös, batteridriven tryckknappsdisplay i färg för att ställa in rumstemperaturen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Exxact – uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A

WDE002497

WDE003497

Det anslutna termostatrummet/golvet 16 A används huvudsakligen för elektriska golvvärmesystem eller element av golvvärme, men kan även användas för att styra nätspänningssatta motordrivna ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A

WDE011680

WDE011682

Det anslutna termostatrummet/golvet 16 A används huvudsakligen för elektriska golvvärmesystem eller element av golvvärme, men kan även användas för att styra nätspänningssatta motordrivna ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser 16A relä för temperaturreglering

CCTFR6700

Styr elektriska värmare med på/av-kommandon (reläutgång) eller Fil Pilote-kommandon.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Wiser anslutningsremsa för golvvärme

CCTFR6600
CCTFR6610
CCTFR6620

Styr ventilhuvuden för termiska ställdon för att reglera flödet av varmvatten i golvrören.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?