Showing 3,981 - 3,990 of 9,859 results

Page 399 of 986
  • Asignación de una acción al interruptor inalámbrico

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    pantalla Configurar el dispositivo, seleccione el Interruptor de iluminación. Pulse para encender la luz y pulse Aceptar Establecer acción. En la siguiente pantalla, muestra que la acción se ha configurado correctamente. La tecla de arriba a la izquierda está configurada con el Interruptor de
  • Resolução de problemas no Quick Home Connect

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Problema Causa possível Solução O LED fica âmbar no dispositivo. O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica. Volte a emparelhar o
  • Puesta en marcha mediante eSetup para Sectorcoupling

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Puesta en marcha mediante eSetup para Sectorcoupling Puesta en marcha mediante eSetup para Sectorcoupling Puesta en marcha mediante eSetup para Sectorcoupling Una vez que el Schneider Inverter y Boost esté instalado, siga los pasos para la puesta en marcha a través de la aplicación eSetup. Una vez
  • Airzone - Aidoo Pro Heat Pump

    need to allocate a heating channel to any room that requires heating. The heating channel defines which heating source is used for that room. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Operating the hot water tank Operating the hot water tank
  • Eliminar uma automatização

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Eliminar uma automatização

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Eliminar uma automatização

    Unica - Interruptor conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • History

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    History History History Provides a history of energy consumption on an hourly, daily, monthly, and yearly basis, allowing you to track energy usage patterns over time. It also provides a detailed breakdown of energy consumption, enabling you to monitor the usage of individual devices within your system. On the , tap History to view the energy consumed by individual loads. To change the displayed timeframe (hours, days, months, or years), tap (A).
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    LK® One Wiser Motion Sensor with Switch 10A – Wiser Home Device user guide

    incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address/EUI–64 and Install code are valid. (B): Tap this option if you
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Home app to access your camera. Then, scan the QR code located on the device. If you are unable to find the correct QR code, tap I can't find the correct QR code to pair the device manually and proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't
Page 399 of 986