DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Asignación de una acción al interruptor inalámbrico

Con la aplicación Wiser Home, puede configurar una acción en el interruptor inalámbrico (como encender/apagar las luces, subir o bajar la persiana o cualquier combinación).

Para configurar una acción en el interruptor inalámbrico:

  1. En la pestaña Control, toque la pestaña Todos los dispositivos o la habitación en la que se encuentra el interruptor inalámbrico.

  2. Toque cualquier tecla y seleccione Acción.

  3. Seleccione el dispositivo y toque Seleccione la acción.

  4. En la pantalla Configurar el dispositivo, seleccione el Interruptor de iluminación.

  5. Toque para encender la luz y toque Aceptar > Establecer acción.

    En la siguiente pantalla, muestra que la acción se ha configurado correctamente.

    La tecla superior izquierda está configurada con el Interruptor de iluminación: Encendido.

    SUGERENCIA: Al asignar un pulsador para controlar un regulador o una persiana, es importante saber que se puede ajustar un porcentaje específico para el brillo o la posición de la persiana. Por ejemplo, si configura un atenuador al 50 %, al pulsar brevemente el pulsador se encenderá la luz directamente con un brillo del 50 %. De manera similar, para las persianas puede configurar una posición abierta al 30 %. Cuando pulse brevemente el pulsador, la persiana se moverá automáticamente hacia esa posición.
    NOTA: Presionar y mantener presionado el pulsador no permite regular la luz ni abrir/cerrar la persiana. El interruptor inalámbrico únicamente admite acciones de pulsación corta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?