Puesta en marcha mediante eSetup para Sectorcoupling
Para la instalación, consulte la sección Instrucciones de instalación.
Para descargar la aplicación, escanee el siguiente código o haga clic en el enlace
|
Para iOS Términos de búsqueda: Wiser Home https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887 |
Para Android Términos de búsqueda: Wiser Home https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat |
Para poner en marcha el inversor:
- Abra la aplicación eSetup y pulse
- Lea la advertencia de seguridad.
- Pulse Reconocer y continuar para continuar con la configuración.
- Pulse Siguiente para confirmar la instalación y puesta en marcha de PowerTag Resi9.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente al inversor, conforme a lo establecido en la guía de instalación y, a continuación, pulse Siguiente.
- Conecte el dongle al inversor y gire la sujeción del conector para bloquear el dongle y, a continuación, pulse Siguiente en la aplicación eSetup.
- Encienda el inversor para activar el Bluetooth.
Consulte la guía de instalación.IMPORTANTE:-
Si los LED del dongle no se iluminan después de conectar el inversor, retire dongle y vuelva a conectarlo al inversor.
Una vez enchufado, las luces "PWR" y "COM" del dongle se iluminarán en color verde fijo. -
La conexión Bluetooth agota el tiempo de espera después de 30 minutos de inactividad. Para reactivar, retire el dongle y vuelva a conectarlo al inversor.
-
- Para conectarse con el inversor, seleccione cualquiera
de las opciones:
- Introducir el código manualmente: Introduzca manualmente el número de serie alfanumérico de 12 caracteres situado en el dongle.
- Escanear código de barras: Escanee el código de barras situado en el lateral del inversor. Asegúrese de activar los permisos de cámara en los ajustes de la aplicación.
Espere unos segundos hasta que la aplicación establezca una conexión con el inversor.
La aplicación muestra Conectado si se ha emparejado con éxito.IMPORTANTE: La conexión Bluetooth agota el tiempo de espera después de 30 minutos de inactividad. Para reactivar, retire el dongle y vuelva a conectarlo al inversor.NOTA: Consulte la sección Solución de problemas si no se puede emparejar con el inversor. - Para crear un nuevo PIN, escriba el nuevo PIN y vuelva
a escribirlo para confirmar. Pulse Confirmar.SUGERENCIA:
-
El PIN debe contener entre 6 y 16 dígitos.
-
No debe tener 6 dígitos secuenciales en orden ascendente o descendente.
-
No debe tener el mismo dígito más de 3 veces.
NOTA: Si ya se ha creado un PIN, se le pedirá que introduzca el PIN y, a continuación, debe tocar Confirmar.NOTA: Si ha olvidado su PIN, consulte la sección Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup. -
- Una vez que haya creado con éxito el PIN, la aplicación
comienza a detectar los dispositivos conectados.
En cuanto se hayan detectado todos los dispositivos, pulse Siguiente para continuar.SUGERENCIA: Si no se detecta ningún dispositivo, pulse Buscar de nuevo. Asegúrese de que el dispositivo está encendido. - La aplicación comprueba si se requiere alguna actualización
de firmware.
- Si no se requiere ninguna actualización de firmware, omita este paso.
- Si los dispositivos requieren una actualización de firmware,
siga los pasos que se indican a continuación:
-
Pulse Actualizar todos los dispositivos y conéctese a su red Wi-Fi.
-
En el dongle, compruebe si el LED SRV verde está encendido. En caso afirmativo, pulse Es verde. Si no es verde, compruebe la conexión Wi-Fi.
-
Espere unos minutos hasta que la aplicación descargue y actualice todos los dispositivos con la actualización del firmware requerida.
Cuando la actualización se haya completado, pulse OK. El Schneider Inverter se reiniciará para completar la actualización del firmware. -
Vuelve a introducir el PIN y pulse Confirmar.
-
NOTA: Consulte la sección Solución de problemas si no se puede conectar con el dongle.NOTA: Consulte la sección Cumplimiento de la normativa local para obtener información sobre los requisitos mínimos de la versión de firmware para los inversores instalados en Alemania. - Seleccione "Configuración de exportación" y pulse Siguiente.
- Compruebe que la energía está fluyendo a través de los dispositivos auxiliares del inversor. Revise los detalles del dispositivo y pulse Siguiente.
- Seleccione una red Wi-Fi o pulse Introducir Wi-Fi manualmente. Introduzca las credenciales y pulse Confirmar para conectar el inversor.
- Espere unos segundos hasta que la aplicación establezca una conexión. En el dongle, compruebe si el LED SRV verde está iluminado; en caso afirmativo, pulse Es verde. Si no está iluminado, compruebe la conexión Wi-Fi.
- Introduzca los detalles de la localización donde se puso en marcha el inversor y pulse Generar informe de puesta en marcha.
- Una vez generado el informe, comparta el informe o descárguelo
para futuras consultas. Pulse Hecho.IMPORTANTE: El informe de puesta en marcha incluye la dirección MAC del dongle y el número de serie del inversor. Si no se guarda el informe, esta información no estará disponible después de desconectarse del inversor o de la aplicación eSetup. Asegúrese de guardar el informe o de enviárselo por correo electrónico.
- Lea y revise la lista de verificación y pulse Cerrar para completar el proceso de puesta en marcha.
Consulte la sección Emparejamiento del dispositivo para familiarizarse con el proceso completo de puesta en marcha del propietario de la casa.