Showing 4,021 - 4,030 of 9,859 results

Page 403 of 986
  • Acerca del dispositivo

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    micromódulo emparejado. Cuando se detecta movimiento y el entorno es más oscuro que el nivel de luz ajustado, la carga se encenderá durante el tiempo especificado, comenzando desde la última detección. También puede controlar micromódulos a través de una conexión Quick Home. En esta configuración, cuando
  • Konfigurera ett schema

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Using the Wiser Home app, you can create or assign a schedule to the Socket outlet. På skärmen Hem trycker du på . Gå till Schemalägg flik, tryck på . Enter the Schedule name and select Appliances från TYPE menu. Välj Smart Socket
  • Opsætning af tidsplan

    LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Opsætning af tidsplan Opsætning af tidsplan Opsætning af tidsplan Lysdæmperen kan styres fuldt ud med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres lysdæmperen på et givet tidspunkt. Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Tidsplaner > for at oprette en tidsplan. Indtast navnet på tidsplanen (A
  • Konfigurera ett schema

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    namnet på schemat (A). I menyn TYP väljer du Ljus (B). I menyn GÄLLER FÖR väljer du Rörelsedimmer (C) från listan över enheter. Tryck på Skapa för att ställa in händelser. Under menyn HÄNDELSER (D) väljer du en dag och trycker sedan på för att lägga till en händelse, t.ex. STAT (ljus av eller
  • Konfigurera ett schema

    Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Konfigurera ett schema Using the Wiser Home app, you can create or assign a schedule to the Socket outlet. På skärmen Hem trycker du på . Gå till Schemalägg flik, tryck på . Enter the Schedule name and select Appliances från TYPE menu. Välj Smart Socket
  • Opsætning af tidsplan

    LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    tidsplanen (A). I menuen TYPE skal du vælge Lys (B). I menuen GÆLDER FOR vælges Nederste lyskontakt (C) i listen over enheder. Tryk på Opret for at opsætte begivenheder. I menuen BEGIVENHEDER skal du vælge en dag og derefter trykke på for at tilføje en begivenhed, f.eks. TILSTAND (lys On/Off) og
  • Acerca del documento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Acerca del documento Acerca del documento Acerca del documento Ámbito del documento Este documento proporciona instrucciones para instalar, configurar y utilizar la System M y System D toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A con el sistema Wiser Home. Explica cómo emparejar el dispositivo
  • Mudar de operação manualmente

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Mudar de operação manualmente Mudar de operação manualmente Mudar de operação manualmente Pode ligar/desligar a tomada manualmente pressionando um botão de funcionamento, o qual será exibido a verde ao lado da tomada, e a tomada fornecerá energia ao aparelho elétrico ao qual está ligada.
  • Boost All

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Boost All Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot water in any way. As this is a “one-time action", you can find Boost All (A) in the “Automation” menu by clicking the “Automation” tab at the bottom of the Home screen.
  • Removing the device

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the Socket outlet from the Wiser system. On the Home screen, tap . Tap Devices Connected Socket Delete (A). A confirmation window will be prompted, click OK to confirm.
Page 403 of 986