DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Konfigurera ett schema

Rörelsesensordimmern kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar rörelsesensordimmern vid en given tidpunkt.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Scheman och tryck på för att skapa ett schema.
  3. Ange namnet på schemat (A).
  4. I menyn TYP väljer du Ljus (B).
  5. I menyn GÄLLER FÖR väljer du Rörelsedimmer (C) från listan över enheter.
  6. Tryck på Skapa för att ställa in händelser.
  7. Under menyn HÄNDELSER (D) väljer du en dag och trycker sedan på för att lägga till en händelse, t.ex. STAT (ljus av eller dimningsnivå i %) (E) och NÄR (soluppgång/solnedgång eller specifikt tidsintervall) (F).
  8. Tryck på Ställ in (G) för att spara schemat.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.

    • Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .

      • Tryck på Schema och välj ett befintligt schema och tryck på Kopiera.

      • Tryck på Dag och välj de dagar du vill tilldela och tryck på Kopiera.

    • När schemat börjar kan du se tills dess på följande skärmar:

      • Enhetskontrollskärmen.

      • Kontrollfliken under enhetsnamnet.

      • Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?