DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00

Konfigurera ett schema

Using the Wiser Home app, you can create or assign a schedule to the Socket outlet.

  1. På skärmen Hem trycker du på .

  2. Gå till Schemalägg flik, tryck på .

  3. Enter the Schedule name and select Appliances från TYPE menu.
  4. Välj Smart Socket Outlet från APPLIES TO menu and tap Skapa.

    The next screen shows by default an Event for the week that can be modified.

  5. Tryck to add an event such as STAT (on/off) and WHEN (sunrise/sunset or specific time range).

  6. Tryck på Ställ in för att spara schemat.

    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.

    • Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck .

      • Tryck på Schema och välj ett befintligt schema och tryck på Kopiera.

      • Tryck på Dag och välj de dagar du vill tilldela och tryck på Kopiera.

    • On the top-right screen, tap och välja Follow Schedule toggle switch to turn On/Off the schedule.

    • När schemat börjar kan du se tills dess på följande skärmar:

      • Enhetskontrollskärmen.

      • Kontrollfliken under enhetsnamnet.

      • Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?