DUG_Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360_WH-03

Acerca del dispositivo

El Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 (en lo sucesivo, sensor de movimiento) detecta el movimiento cercano y mide la luminancia del entorno para controlar la función de encendido/apagado de la carga conectada o del micromódulo emparejado. Cuando se detecta movimiento y el entorno es más oscuro que el nivel de luz ajustado, la carga se encenderá durante el tiempo especificado, comenzando desde la última detección.

También puede controlar micromódulos a través de una conexión Quick Home. En esta configuración, cuando se detecta movimiento, las cargas y los micromódulos conectados al sensor de movimiento se encienden/apagan juntos.

Funcionalidades y características:

  • Conectividad ampliable: 1 sensor de movimiento puede conectarse con 3 micromódulos a través de una conexión Quick Home.

  • Conexión eficiente para múltiples dispositivos: se pueden conectar 5 sensores de movimiento a 1 micromódulo a través de una conexión Quick Home, lo que maximiza la comodidad y la eficiencia.

  • Sensibilidad personalizada: adapte la sensibilidad del dispositivo para satisfacer sus necesidades de control preciso.

  • Ajustes LUX adaptables: ajuste el umbral del nivel de luz para validar la detección.

  • Ajustes de tiempo flexibles: ajuste fácilmente la duración durante la que la carga permanece encendida después de que se detecte movimiento para adaptarse a su programación horaria y preferencias.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?