Showing 4,281 - 4,290 of 9,846 results

Page 429 of 985
  • Habilitación de la entrada de refrigeración

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    la aplicación, como la capacidad de establecer una programación horaria para la refrigeración. En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos Calefacción por suelo radiante Encienda el interruptor de alternancia de la entrada de refrigeración. Si el canal de suelo radiante está asignado a
  • Emparelhar o interruptor sem luz com o regulador de luz rotativo

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios. O LED de estado pisca a verde. Remova o botão e prima brevemente o botão de pressão 5 vezes, numa sequência rápida. O LED de estado pisca a verde. A luz ligada ao regulador de luz rotativo pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no regulador de luz rotativo. O regulador de luz rotativo já pode ser controlado pelo interruptor sem fios.
  • Live

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Live Live Live Provides the live data of the energy production and consumption within your home. It helps you monitor energy sources and understand how much power is being used by various devices. From the tab, tap Live. A Displays live data on the power generated by various sources, such as solar
  • Informações de segurança

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Het Wiser-systeem buiten gebruik stellen

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

  • Afbrydelse af forbindelse til en sekundærenhed

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Uso del sensor de movimiento

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Uso del sensor de movimiento Uso del sensor de movimiento Uso del sensor de movimiento La siguiente imagen muestra los detalles disponibles en la pantalla de control del dispositivo: A Valor de lux actual. B Temperatura actual. C Estado actual del dispositivo conectado al sensor de movimiento y la
  • Caractéristiques techniques

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Puissance nominale Type de charge Nom de la charge Valeur de la charge 2 fils (sans neutre) 3 fils (avec neutre) LED 7-130 W (max. 0.8 A) 7-80 W (max. 0.5 A) 0-130 W (max. 0.8 A) 0-80 W (max. 0.5 A) Lampe
  • About the Document

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety Hazard of electric shock, explosion, or
  • Schedule

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
Page 429 of 985