DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Uso del sensor de movimiento

La siguiente imagen muestra los detalles disponibles en la pantalla de control del dispositivo:

A

Valor de lux actual.

B

Temperatura actual.

C

Estado actual del dispositivo conectado al sensor de movimiento y la instrucción para operarlo.
Por ejemplo:

  • Si el sensor controla la puerta, puede ajustarlo en abrir/cerrar.

  • Si el sensor controla dispositivos tales como luces, puede ajustarlo en ON/OFF.

D

Estado actual del sensor de movimiento.
Cuando el sensor de movimiento detecta el movimiento, se muestra Ocupado, de lo contrario se muestra Desocupado.

E

Permite crear un calendario.

F

Opción para monitorear el historial de detección de movimiento y temperatura.

G

Opción para acceder a la página Detalles del dispositivo para actualizar la configuración del sensor de movimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?