DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Habilitación de la entrada de refrigeración

Con la aplicación Wiser Home, puede habilitar la entrada de refrigeración para la calefacción por suelo radiante con el fin de usar las funciones de refrigeración de la aplicación, como la capacidad de establecer una programación horaria para la refrigeración.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Calefacción por suelo radiante
  3. Encienda el interruptor de alternancia de la entrada de refrigeración.
    IMPORTANTE: Si el canal de suelo radiante está asignado a cualquiera de los siguientes dispositivos de calefacción, consulte Ajustes de la habitación > Excluir del enfriamiento para asegurarse de que el interruptor de alternancia está activado. Esto puede ser útil si hay áreas en un edificio que no requieren enfriamiento, como salas de almacenamiento o espacios desocupados.
    • Termostato conectado de 2 A (para preajuste P1 y P2)

    • Termostato conectado de 16 A (para todos los preajustes)

    • Termostato ZB inteligente 16 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?