Showing 4,621 - 4,630 of 9,846 results

Page 463 of 985
  • Ajuste de la notificación del dispositivo

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    movimiento Notifíqueme si se detecta movimiento (A) para activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor. Además, puede activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de movimiento Ajustes del dispositivo
  • Editing an automation

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Gerät entfernen

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät entfernen Gerät entfernen Gerät entfernen Mit der Wiser Home App können Sie den Thermostat aus dem Wiser-System entfernen. So entfernen Sie den Thermostat aus dem Wiser-System: Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf . Tippen Sie auf Geräte Löschen (A). Lesen Sie die Bestätigungsmeldung und
  • Datos técnicos

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Corriente de funcionamiento ≤70 mA Tipo de detección Fotoeléctrica. Esta alarma NO contiene material radioactivo. Humedad ambiental 5 % a 95 % Temperatura de funcionamiento 0 °C a 45 °C Interconexión Radiofrecuencia, máx. 40 dispositivos en una red
  • Editing an automation

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Turning On/Off device using app

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) to turn on/off the device. The Control tab will not be visible if you have only a single device in the Wiser System. All functions will be accessible through the Home screen.
  • Redigera en automation

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Technical Data

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    load 10 A, 140μF Standby Maximum 0.4 W Connecting Terminals Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm Extension unit Single Push-button, unlimited number, max. 50 m External fuse protection 16 A circuit breaker Nominal current 10 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 - 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Technical Data

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal voltage AC 230 V ~, 50 Hz Nominal power Load type Load name Load value LED LED 100 W, 125 μF Motor 1600 VA, max. 7 A Iron core transformer 1500 VA Incandescent lamp 2000 W Electronic step-down converter 2000 VA Ohmic load 3680 W Capacitive load 6
  • Solución de problemas en Quick Home Connect

    Micro módulo regulador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    fábrica. Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable. El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro. Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del
Page 463 of 985