DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Datos técnicos

Corriente de funcionamiento

≤70 mA

Tipo de detección

Fotoeléctrica. Esta alarma NO contiene material radioactivo.

Humedad ambiental

5 % a 95 %

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 45 °C

Interconexión

Radiofrecuencia, máx. 40 dispositivos en una red

Protocolo de comunicación

Zigbee, máx. 40 dispositivos en una red

Frecuencia de funcionamiento

Zigbee: 2405 - 2480 MHz

Radiofrecuencia: 868 MHz

Tipo de montaje

Montaje únicamente en techo

Rango inalámbrico

Línea de visión interior de 40 m

Nivel de la bocina

85 dB a 3 m

Dimensiones (al. × an. × prof.)

89 × 89 × 33,5 mm

Estándar

EN 14604:2005 + AC:2008

Certificación

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?