Showing 4,751 - 4,760 of 9,846 results

Page 476 of 985
  • Replacing the battery

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    designed with lock system. Remove the rocker using a screwdriver. Press and hold the battery lid at the marked area while sliding it to open. Remove the old battery and press any push button for a few seconds. Dispose the used batteries, as per statutory regulations. Insert a new battery with plus (+) symbol facing outward. Place the battery lid. Press and hold the battery lid at the same spot while sliding it to close.
  • Identification du dispositif

    Ovalis - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    sur le bouton-poussoir (A). L’interrupteur sans fil s’active pendant une minute et le voyant d’état clignote en vert 5 fois, puis s’arrête. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Equipements Interrupteur double sans fil connecté Identification (A). Le voyant d’état clignote en vert lorsque
  • Using the device

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    options: A Tap the toggle switch to allow the system to follow a schedule. B Tap to go to the Schedule screen, where you can edit a schedule. C Tap to add the device to the Favourite devices section on the Home screen. To know more about Favourite, refer to Managing Favourites in the respective System User Guide. D Tap to control various settings from the Device Settings screen. E Tap to manually turn the device ON/OFF.
  • Historial

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Historial Historial Historial Ofrece un historial de fuentes de energía y el consumo de energía por hora, día, mes y año, lo que le permite hacer un seguimiento de los patrones de consumo de energía a lo largo del tiempo. También ofrece un desglose detallado del consumo de energía, lo que le
  • Ejemplo de una automatización

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En el ejemplo siguiente, recibirá una notificación en su aplicación cuando se detecta humo. Vaya a Automatización > para crear una automatización. Para agregar una condición, pulse Agregar condición >
  • Verificar o histórico do dispositivo

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode ver a deteção de fumo e de temperatura elevada acedendo ao histórico do sensor de fumo. O histórico do dispositivo é todo armazenado na nuvem. Quando
  • Regulador

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    puede hacer de la misma forma para un regulador de 2 teclas. En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Luces Regulador para ir a la pantalla Detalles del dispositivo. A Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. B Localización: Pulse para asignar el regulador a
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    QR code, tap I can't find the correct QR code to pair the device manually and proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the MAC Address and Install Code, then tap
  • About the Wiser BMS

    Wiser BMS – Building Management System – User Guide

    About the Wiser BMS About the Wiser BMS About the Wiser BMS The Wiser Building Management System (hereinafter referred to as BMS) is a solution to improve the efficiency and effectiveness of buildings equipped with the Wiser system. Wiser BMS allows setting up schedules for lighting, HVAC, and
  • About the Document

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    for constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety EQUIPMENT INSTALLATION
Page 476 of 985