SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-07

Historial

Ofrece un historial de fuentes de energía y el consumo de energía por hora, día, mes y año, lo que le permite hacer un seguimiento de los patrones de consumo de energía a lo largo del tiempo. También ofrece un desglose detallado del consumo de energía, lo que le permite supervisar el uso de cada dispositivo incluido en su sistema.

  1. En , toque Historial para mostrar las Fuentes de energía. Esto le mostrará la energía total generada y consumida.

    NOTA: Si no se realiza un seguimiento de las fuentes de energía, los datos de las fuentes de energía no estarán disponibles.

  2. Para cambiar el período de tiempo mostrado (horas, días, meses y años), toque (A).

    NOTA: Las barras verdes indican producción solar y las barras grises muestran el uso de la batería.

  3. Toque y seleccione Consumo de carga para ver la energía consumida por las diferentes cargas.

  4. Toque (A) de nuevo para seleccionar el período de tiempo requerido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?