Showing 5,041 - 5,050 of 9,846 results

Page 505 of 985
  • Editing Schedule/Event

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Editing Schedule/Event Editing Schedule/Event Editing Schedule/Event To edit the schedule: On the Home screen, tap . Tap Schedules tab and select the Schedule that you want to modify. Tap SCHEDULE DETAILS to do any of the following: To rename the device To change the device location To delete Schedule To edit the EVENTS, select a day, and tap to change the time and temperature.
  • Changing Nominal Power

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    Climate Power Micromodule Nominal Power (A). Tap OK and enter a value between 0 to 3000 W. The settings will be saved automatically. The Nominal power value will only be used for the future updates in the Wiser Home app.
  • Centro de Energia

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Centro de Energia Centro de Energia Centro de Energia Pode acompanhar o seu consumo e produção de energia mesmo sem um dispositivo de monitorização de rede (PowerTag E). Se forem instalados dispositivos de energia independentes na sua casa, o Centro de Energia estará disponível para o ajudar a gerir e a monitorizar o seu consumo de energia. Para mais informações sobre o Centro de Energia, consulte o respetivo Manual o Utilizador do Sistema.
  • Identificación del dispositivo

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el termostato entre otros dispositivos disponibles en la habitación. En la pantalla Inicio, toque . Toque Dispositivos Identificar (A). Los LED del termostato
  • Zeitplan/Ereignis bearbeiten

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Atualização automática de firmware

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Atualização automática de firmware Atualização automática de firmware Atualização automática de firmware Pode escolher dispositivos para serem atualizados automaticamente para a versão mais recente do firmware. Isto irá dá-lhe acesso às funcionalidades mais recentes. Na página Principal, toque em
  • Desativar interruptores conectáveis

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Dispositivos > Micromódulo - Variador > Configurar interruptores conectáveis (A). Selecione o botão de pressão que pretende desativar. Botão de pressão 1 Botão de pressão 2 Toque em Desconfigurar (B) no menu e, em seguida, toque em Sim, tenho a certeza para confirmar e desativar o interruptor do botão de pressão.
  • Identifying the device

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, identify the device among the smoke alarms available in a home. On the Home screen, tap . Tap Devices Identify (A). The LED on the smoke alarm may take up to 60 minutes to blink and identify. This delay depends on when the smoke alarm communicates with the hub during its regular. Tap OK to finish identifying the device.
  • Identifying the device

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, identify the blind control switch among the devices available in a home. On the Home screen, tap . Tap Devices > Shutters > Blind control switch or Shutter slat > Identify (A). The status LED
  • Identifying the device

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, you can identify the thermostat from the other available devices in the room. On the Home screen, tap . Tap Devices Flush Mount Thermostat Room settings Identify (A). The thermostat LEDs on the dot-matrix display flash white while the wireless connectivity LED flashes green at the same until you tap Ok.
Page 505 of 985