DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el termostato entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Identificar (A).
    NOTA: Los LED del termostato en la pantalla de matriz de puntos parpadean en blanco mientras que el LED de conectividad inalámbrica parpadea en verde al mismo tiempo hasta que pulse Ok.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?