Showing 5,201 - 5,210 of 9,846 results

Page 521 of 985
  • Gerät identifizieren

    Wiser Bewegungsmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    ). Tippen Sie auf Geräte Bewegungssensor Identifizieren (A). Darüber hinaus können Sie den Sensor finden, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Bewegungssensor Geräteeinstellungen Identifizieren (A) tippen. Die Sensor-LED blinkt, um den Sensor kenntlich zu machen, und blinkt weiter grün, bis Sie auf OK tippen.
  • Auswahl des Betriebsmodus

    Wiser Fenster-/Türsensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Auswahl des Betriebsmodus Auswahl des Betriebsmodus Auswahl des Betriebsmodus Mit der Wiser Home App können Sie den Betriebsmodus für den Sensor auswählen, z. B. für das Fenster oder die Tür. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol . Abzweig Geräte Fenster-/Türsensor Betriebsart (A), um
  • Valg af driftstilstanden

    Wiser vindue/dør-sensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Valg af driftstilstanden Valg af driftstilstanden Valg af driftstilstanden Med Wiser Home-appen kan du vælge driftstilstanden for sensoren, f.eks. vindue eller dør. Tryk på ikonet på Hjem skærmen. Tryk på Enheder Vindue/dør-sensor Driftstilstand (A) for at vælge en af følgende muligheder (B
  • Identificación del dispositivo

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Sensor de ventana/puerta Identificar (A). Además, puede identificar el sensor tocando la pestaña Control Sensor de ventana/puerta Ajustes del dispositivo Identificar (A). El LED del sensor parpadea para identificar el sensor y continúa parpadeando en verde hasta que se toque OK.
  • Identifying the device

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, you can identify the sensor from the other available devices in the room. On the Home screen, tap . Please wake up the sensor (press the function key). Tap Devices Window/Door Sensor Identify (A
  • Editing an automation

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Editing an automation Editing an automation Editing an automation Follow the steps to edit an automation: On the Home screen, tap . Go to Automation, tap the automation you want to edit (A). On the Edit automation page, you can: Change the icon. Rename the automation. Change the condition or action. Remove the Condition or Action by swiping it to the left and tapping the bin icon (B). Add a new condition or action and then tap Save.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Eine Automatisierung bearbeiten Eine Automatisierung bearbeiten Eine Automatisierung bearbeiten Auf dem Bildschirm Automatisierung (A): Tippen Sie auf die zu bearbeitende Automatisierung (B). Auf dem Bildschirm Automatisierung bearbeiten können Sie: Das Symbol ändern. Die Automatisierung umbenennen
  • Identifiering av enheten

    Wiser vattenläckage sensor – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiera (A). Dessutom kan du identifiera sensorn genom att trycka på fliken Kontroll Sensor för vattenläckage Enhetsinställningar Identifiera (A). Sensorlampan blinkar för att identifiera sensorn och fortsätter att blinka grönt tills du trycker på OK.
  • Verrouillage de l’interface utilisateur

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    thermostat. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Appareil verrouillé (A) pour verrouiller ou déverrouiller la commande du thermostat. Lorsque le verrouillage du thermostat est actif, s’affiche à côté du thermostat.
  • About the device

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The Wiser Power Micromodule hereinafter referred as module is for switching loads (up to 3000 W resistive) such as a hot water tank or a socket outlet. In combination with the Wiser app, the energy consumption can be measured and the module can be
Page 521 of 985