DUG_Motion Sensor_WH-06

Gerät identifizieren

Mit der Wiser Home App können Sie den Sensor unter den verfügbaren Geräten im Raum finden.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
    HINWEIS: Bitte aktivieren Sie den Sensor (drücken Sie die Funktionstaste oder simulieren Sie die Bewegung).
  2. Tippen Sie auf Geräte > Bewegungssensor > Identifizieren (A).
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Sensor finden, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Bewegungssensor > Geräteeinstellungen > Identifizieren (A) tippen.
    HINWEIS: Die Sensor-LED blinkt, um den Sensor kenntlich zu machen, und blinkt weiter grün, bis Sie auf OK tippen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?