DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el sensor entre otros dispositivos disponibles en la sala.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
    NOTA: Active el sensor (pulse la tecla de función).
  2. Toque Dispositivos > Sensor de ventana/puerta > Identificar (A).
    SUGERENCIA: Además, puede identificar el sensor tocando la pestaña Control Sensor de ventana/puerta > Ajustes del dispositivo > Identificar (A).
    NOTA: El LED del sensor parpadea para identificar el sensor y continúa parpadeando en verde hasta que se toque OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?