Showing 5,221 - 5,230 of 9,846 results

Page 523 of 985
  • Ta bort enheten

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Ta bort enheten Ta bort enheten Ta bort enheten Med Wiser Home-appen kan du ta bort kontakten från Wiser-systemet. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Smart kontakt Radera (A). Alla nätverksrelaterade data kommer att raderas.
  • Removing the device

    Wiser Micro Module Light Switch – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device On the Home screen, tap . Tap Devices Micromodule Switch Delete (A). Removing the device will reset the puck. After reset, the LED turns amber indicating that the puck is ready to pair with another network. If there is a problem while pairing or resetting the puck, refer to Resetting the device.
  • Switching operation using the app

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Switching operation using the app Switching operation using the app Switching operation using the app Using the Wiser Home app, you can turn On/Off the Socket outlet remotely. On the Control tab, tap All and find the device. Tap (A) to turn On/Off the Socket outlet.
  • Toimintatilan valinta

    Wiser-ovi-/ikkunatunnistin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Toimintatilan valinta Toimintatilan valinta Toimintatilan valinta Wiser Home -sovelluksen avulla voit valita tunnistimen toimintatilan, kuten ikkunan tai oven. Valitse aloitusnäytössä kuvake . Valitse Laitteet Ovi-/ikkuna-anturi Toimintatila (A) valitaksesi jonkin seuraavista vaihtoehdoista (B
  • Renommer le dispositif

    Capteur de fuite d’eau Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Renommer le dispositif Renommer le dispositif Renommer le dispositif Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Capteur de fuite d'eau Nom de l’équipement (A). Vous pouvez également renommer le capteur en appuyant sur l’onglet Contrôle Capteur de fuite d’eau Paramètres de l’équipement Nom de l’équipement (A).
  • Ändern des Symbols

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Ändern des Symbols Ändern des Symbols Ändern des Symbols Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Geräte Smarte Steckdose. Tippen Sie auf Symbol, wählen Sie ein Symbol Ihrer Wahl (A) und tippen Sie auf Speichern (B). Wenn Sie eine Steckdose und PowerTag installiert haben, werden durch Ändern des Symbols in eine andere Kategorie alle historischen Daten gelöscht.
  • Falso alarme

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Falso alarme Falso alarme Falso alarme Em caso de falso alarme num grupo interligado, é importante identificar o(s) dispositivo(s) que o acionaram, encontrando os sensores de fumo com o LED vermelho a piscar a cada 2 s, ou usando o registo do histórico do alarme na aplicação.Estes sensores de fumo têm de ser limpos, alvo de manutenção ou substituídos, se necessário.
  • Gerir o cabo

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Gerir o cabo Gerir o cabo Gerir o cabo Certifique-se-se de que o conector de carregamento e o cabo de carregamento estão guardados de forma segura entre as sessões de carregamento. Enrole o cabo de carregamento à volta da calha do cabo da estação de carregamento. Se o Schneider Charge estiver instalado no exterior, retire a tampa. Se o Schneider Charge estiver instalado no interior, proteja o conector tapando-o com a tampa.
  • Om enheten

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Om enheten Om enheten Om enheten Strömställare 10 A uppkopplad (nedan kallad Strömställare) är en tryckknappsenhet som kan användas för att växla lysdioder, resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans. Styrningsalternativ Hemstyrning: För att styra strömställaren genom
  • Låsa användargränssnitt

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Låsa användargränssnitt Låsa användargränssnitt Låsa användargränssnitt Med Wiser Home-appen kan du låsa termostatkontrollerna . Detta kommer att förhindra att barn ändrar temperaturen i ditt rum genom att leka med den. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Infälld termostat Rumsinställningar Lås av enhet (A) för att låsa eller låsa upp termostatstyrningen. När termostatlåset är aktivt visas bredvid termostaten.
Page 523 of 985