DUG_Schneider Charge_WH-04

Gerir o cabo

  • Certifique-se-se de que o conector de carregamento e o cabo de carregamento estão guardados de forma segura entre as sessões de carregamento.

  • Enrole o cabo de carregamento à volta da calha do cabo da estação de carregamento.

  • Se o Schneider Charge estiver instalado no exterior, retire a tampa.

  • Se o Schneider Charge estiver instalado no interior, proteja o conector tapando-o com a tampa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?