DUG_Exxact strömställare_WH-01

Om enheten

Strömställare 10 A uppkopplad (nedan kallad Strömställare) är en tryckknappsenhet som kan användas för att växla lysdioder, resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra strömställaren genom Wiser-appen behöver du Wiser-hubben.

Direktdrift: Strömställaren kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar.

Rumsstyrning/Quick Home Connect: Strömställaren kan fungera utan Wiser-hubben eller en smartphone-app.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?