Showing 5,241 - 5,250 of 9,846 results

Page 525 of 985
  • Configuring - feed in tariff

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Insights page, tap Find out more and read the Feed-in Tariff onboarding information. Tap to close the overlay screen. If you have not configured your Feed-in tariff, a push notification will be sent after 2 weeks and the last reminder after 6 weeks. If you have closed the reminder splash screen, you can
  • Configuring - feed in tariff

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Insights page, tap Find out more and read the Feed-in Tariff onboarding information. Tap to close the overlay screen. If you have not configured your Feed-in tariff, a push notification will be sent after 2 weeks and the last reminder after 6 weeks. If you have closed the reminder splash screen, you can
  • Acerca do Quick Home Connect

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do Quick Home Connect Acerca do Quick Home Connect Acerca do Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee ® sem a necessidade de um hub ou de uma aplicação para smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a
  • Exxact – Verhokytkin ZB Wiser Home -laitteen käyttöopas

    verhotoimilaite painamalla painiketta (A)◦ Sulje verhotoimilaite painamalla painiketta (B) • Pysäytä liikkuva verhotoimilaite (C) painamalla lyhyesti langattoman kytkimenylä- tai alaosaa (< 0,5 s). 5x < 0,5 s 5 x < 0,5 s >0.5 s (A) (B) >0.5 s DUG_Exxact - Sokean ohjauksen kytkin_WH-01 11 Exxact
  • About the Document

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    products described in this document are intended to match the characteristics that are available on www.se.com. As part of our corporate strategy for constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this
  • Creación de una automatización

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser Home puede crear
  • Lumières

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Lumières Lumières Lumières Tous les appareils ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un appareil peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre Liste de compatibilité des appareils Interrupteur à relais 10 A connecté S5x0530W Commuter les charges
  • Configuración del dispositivo

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo Con la aplicación Wiser Home puede configurar el dispositivo según sus preferencias. En la pantalla Inicio, toque . Toque Dispositivos Luces Regulador para ir a la pantalla Detalles del dispositivo. A Nombre
  • Configuración del dispositivo

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo Con la aplicación Wiser Home puede configurar el regulador según sus preferencias. En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Luces Micromódulo regulador para pasar a la pantalla Detalles del
  • Troubleshooting

    PowerTag Control – Device user guide

    is out of range from Hub. Perform any of the methods: Reduce the distance between the hub and the device. Power OFF any other Hub in the area which have wireless devices. Remove the device from the hub via the app. Do a power cycle by switching OFF and ON the Hub and the circuit breaker on which the
Page 525 of 985