Configuración del dispositivo
|
A |
Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. |
|
B |
Localización: toque para asignar el regulador a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización. |
|
C |
Modo RL-LED: puede mejorar la calidad de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Toque el interruptor de alternancia para activar el Modo RL-LED. NOTA: ConsulteDatos técnicos para obtener más información.
|
|
D |
Comportamiento del indicador LED: toque para configurar el comportamiento del indicador LED del regulador según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción. |
|
E |
Comportamiento de encendido: toque para establecer el nivel de luminosidad por defecto del regulador cuando está encendido. Consulte Configuración del comportamiento de encendido para obtener información detallada sobre cada opción. |
|
F |
Brillo mínimo y Brillo máximo: Estos ajustes le permiten
ajustar límites en el brillo máximo y mínimo de la carga conectada.
Esto se realiza para evitar el parpadeo y el apagado del LED. IMPORTANTE: Si la luz no comienza a iluminarse desde el 0%, entonces
ajuste el nivel mínimo al punto en el que la luz comience realmente
a iluminarse. Del mismo modo, para obtener el máximo brillo, ajuste
el nivel máximo en función del comportamiento de la luz. Por ejemplo,
si el brillo no aumenta entre el 80% y el 100%, establezca el nivel
máximo en el 80%.
NOTA: El brillo mínimo debe ser inferior al
brillo máximo.
|
|
G |
Identificar: Toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea
en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en
On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el regulador. |
|
H |
Eliminar: toque para eliminar el dispositivo del sistema. NOTA:
|
|
J |
Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la intensidad de señal Zigbee muestra la intensidad de señal actual del dispositivo. |