DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configuración del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede configurar el regulador según sus preferencias.
  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Pulse Dispositivos > Luces > Micromódulo regulador para pasar a la pantalla Detalles del dispositivo.

A

Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

B

Localización: Pulse para asignar el regulador a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

C

Modo de regulación: Puede mejorar la calidad de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Consulte Configuración del modo de regulación para obtener información detallada sobre la configuración del modo de regulación.

D

Comportamiento de encendido: Pulse para establecer el nivel de brillo predeterminado del regulador cuando está encendido. Consulte Configuración del comportamiento de encendido para obtener información detallada sobre cada opción.

E

Configurar interruptores conectados: Este ajuste le permite configurar los interruptores de pulsador del regulador para realizar diferentes funciones. Consulte Configurar interruptores conectados para obtener información detallada sobre cada función.

F

NIVELES DE BRILLO: Esta configuración le permite establecer límites para el brillo máximo y mínimo de la luz. Esto se realiza para evitar el parpadeo y el apagado del LED.
Arrastre la barra deslizante de Mínimo y Máximo para aumentar o disminuir el brillo mínimo y el brillo máximo.

IMPORTANTE: Si la luz no comienza a iluminarse desde el 0%, entonces ajuste el nivel mínimo al punto en el que la luz comience realmente a iluminarse. Del mismo modo, para obtener el máximo brillo, ajuste el nivel máximo en función del comportamiento de la luz. Por ejemplo, si el brillo no aumenta entre el 80% y el 100%, establezca el nivel máximo en el 80%.
NOTA: El brillo mínimo debe ser inferior al brillo máximo.

G

Cable neutro instalado: La aplicación Wiser detecta automáticamente el modo de cableado de la instalación, lo que elimina la necesidad de selección manual. si se instala con un cable neutro, NO si se instala sin un cable neutro.

H

Identificar: Toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el regulador.
Pulse OK cuando termine de identificar el dispositivo.

J

Eliminar: toque para eliminar el dispositivo del sistema.

NOTA:
  • Al eliminar el dispositivo, el regulador también se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el regulador está preparado para la vinculación.

  • Si se produce un problema durante la vinculación o el restablecimiento del regulador, consulte Reinicio del dispositivo.

K

Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

  • Buena señal (entre 0 y -54dBm)

  • Señal normal (entre -54 y -79dBm)

  • Señal deficiente (<-79dBm)

  • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.