Showing 5,481 - 5,490 of 9,846 results

Page 549 of 985
  • Valg af gulvsensoren

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    Enheder Klima 16 A relæ Gulvsensor (A) og vælg sensoren fra listen. NTC 10K NTC 12K NTC 15K NTC 33K NTC 47K Ikke monteret vælges som standard. Tryk OK. Når gulvsensoren er valgt, vises de nye muligheder (B) i appen. Gulvtemperatur - Viser gulvtemperaturen, der måles af gulvsensoren. Offset for
  • Tekniset tiedot

    Wiser 16A rele lämmityksen ohjaukseen – Laitteen käyttöopas

    Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot Mitoitusjännite: 230 V, 50 Hz (VAIN AC) Virrankulutus: 7,3 W Ohjauksen tarkoitus: Sähköinen ohjaus, Manuaalinen + automaattinen ohjaus, tunnistuksen ohjaus Kuorman tyyppi ja nimellisvirta: 16 A resistiivinen tai (3 A) induktiivinen virtapiiri
  • Alterar o dispositivo de simples para duplo

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    espelho pelo lado da frente e assegure-se de que encaixa no lugar. Mantenha pressionados os botões de pressão superior direito e inferior esquerdo em simultâneo durante 10 segundos até o LED começar a piscar a vermelho. O LED vermelho indica o processo de comutação. O interruptor sem fios foi alterado para o modo duplo. Para voltar a colocar o modo em simples, reponha o dispositivo e substitua por um dispositivo basculante simples.
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    parpadeará en verde. Con la aplicación, puede comprobar que el termostato se ha conectado correctamente. Pulse Siguiente para introducir un nombre de termostato y asignarlo a una sala nueva o existente. Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones: + Añadir
  • Quick Home Connect

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • Konfigurieren des FBH-Aktors

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Thermostat nach der Kopplung einen Raum zu, und tippen Sie dann auf Weiter zur Konfiguration der FBH. Tippen Sie auf Ausgabegerät (A), um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die FBH (B) aus der Liste, die mit dem Thermostat verbunden ist. Eingebautes Relais ist standardmäßig als Ausgabegerät ausgewählt
  • Solución de problemas en Quick Home Connect

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    fábrica. Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte Micromódulo interruptor de luz Micromódulo control de persianas Micromódulo regulador multicable Regulador giratorio Regulador de pulsador Toma de corriente Conmutador de relé Interruptores de control de persianas El
  • Indicaciones LED

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    , el LED de estado se ilumina en verde durante algún tiempo antes de apagarse. Reinicio Acción del usuario Indicación LED Estado Pulse 3 veces el botón de Configuración/Reinicio y manténgalo pulsado durante >10 s. Después de 10 s, el LED de estado empieza a parpadear en rojo. El dispositivo se
  • Manual sensor settings

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Manual sensor settings Manual sensor settings Manual sensor settings A thermostat with a preset value of P6 can be connected with an external floor sensor to increase the user's experience in regulating the temperature. Once the preset is chosen, press rotary push-button for 1 second to confirm
  • Amazon Alexa

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Amazon Alexa Amazon Alexa Amazon Alexa Amazon Alexa ® (Alexa) is an intelligent personal assistant developed by Amazon ®, and is capable of voice interaction. Wiser works with Alexa to allow you to regulate the temperature of each room in your system by using a wake-word and an instruction. The
Page 549 of 985