DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Alterar o dispositivo de simples para duplo

Pode alterar o modo de interruptor sem fios de simples para duplo antes de emparelhar o dispositivo com o Hub/Gateway .
NOTA: Por predefinição, o interruptor sem fios está no modo simples.
Siga os passos para alterar o modo:
  1. Remova o botão basculante simples do módulo.

    AVISO
    Danos no módulo
    O módulo está trancado no basculante. Utilize uma chave de parafusos e remova cuidadosamente o basculante do módulo.
    O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
  2. Monte o interruptor basculante duplo no módulo.

  3. Insira o módulo no espelho pelo lado da frente e assegure-se de que encaixa no lugar.

  4. Mantenha pressionados os botões de pressão superior direito e inferior esquerdo em simultâneo durante 10 segundos até o LED começar a piscar a vermelho.

    O LED vermelho indica o processo de comutação. O interruptor sem fios foi alterado para o modo duplo.

NOTA: Para voltar a colocar o modo em simples, reponha o dispositivo e substitua por um dispositivo basculante simples.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?