DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Konfigurieren des FBH-Aktors

Wenn die Voreinstellung des Thermostats auf P3 (Hydronik-Fußbodenheizung) eingestellt ist und er an einen Wiser Fußbodenheizungsaktor (FBH) angeschlossen ist, wird das FBH-System weiterhin durch den Kopplungsprozess konfiguriert. Der Thermostat regelt die Raumtemperatur mit Hilfe der FBH.

Der Thermostat kann auch als Temperaturfühler und Temperatursollwertgeber für andere Heizgeräte wie z. B. 16A-Relais oder ELKO - Smart Heizkörperthermostat verwendet werden.
HINWEIS: Siehe Gerät koppeln.
HINWEIS: Siehe .
  1. Weisen Sie dem Thermostat nach der Kopplung einen Raum zu, und tippen Sie dann auf Weiter zur Konfiguration der FBH.
  2. Tippen Sie auf Ausgabegerät (A), um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die FBH (B) aus der Liste, die mit dem Thermostat verbunden ist.
    HINWEIS: Eingebautes Relais ist standardmäßig als Ausgabegerät ausgewählt. Es gibt keine anderen Einstellungen für dieses Gerät.

  3. Tippen Sie auf Kanäle (C) und wählen Sie den Kanal aus, der den Raum steuert, in dem sich der Thermostat befindet.
  4. Tippen Sie auf Eingeben.

    Der Thermostat wird jetzt auf der Registerkarte Kontrolle unter Alle und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.

WICHTIG: Wenn der Kühleingang der FBH aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass der Schalter unter Raumeinstellungen > Von der Kühlung ausgeschlossen aktiviert ist. Dies kann nützlich sein, wenn es Bereiche in einem Gebäude gibt, für die keine Kühlung erforderlich ist, z. B. Lagerräume oder nicht belegte Bereiche. Siehe FBH Kühleingang.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?