DUG_Termostato de radiador_WH-07

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su termostato con el Wiser Hub para tener acceso y control.
Para vincular el termostato:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulsar Dispositivos > y toque Clima > Termostato de radiador.
    SUGERENCIA:
    • También puede navegar tocando Control > > Clima > Termostato de radiador.

    • La siguiente pantalla muestra el proceso de conexión del termostato.

  3. Gire y mantenga la tapa en la dirección «+».
    Después de 3 segundos, el LED parpadeará en verde.
    Con la aplicación, puede comprobar que el termostato se ha conectado correctamente.

  4. Pulse Siguiente para introducir un nombre de termostato y asignarlo a una sala nueva o existente.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

El termostato aparece ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y de la habitación específica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?