Showing 5,491 - 5,500 of 9,846 results

Page 550 of 985
  • Switching operation using the app

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Switching operation using the app Switching operation using the app Switching operation using the app Using the Wiser Home app, you can turn On/Off the Socket outlet remotely. On the Control tab, tap All and find the device. Tap (A) to turn On/Off the Socket outlet.
  • Identifiering av enheten

    Wiser magnetkontakt för fönster och dörr – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiera (A). Dessutom kan du identifiera sensorn genom att trycka på fliken Kontroll Fönster-/dörrsensor Enhetsinställningar Identifiera (A). Sensorlampan blinkar för att identifiera sensorn och fortsätter att blinka grönt tills du trycker på OK.
  • Cambio del nombre del dispositivo

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Sensor de temperatura/humedad Nombre del dispositivo (A). Además, puede cambiar el nombre del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de temperatura/humedad Ajustes del dispositivo Nombre del dispositivo (A).
  • Identifikation af enheden

    Wiser temperatur-/fugtighedssensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Med Wiser Home-appen kan du identificere sensoren fra andre tilgængelige enheder i rummet. Tryk på på Hjem-skærmen. Væk sensoren (tryk på funktionstasten). Tryk på Enheder Temperatur-/fugtighedssensor Identificér (A
  • Using the device

    Wiser Temperature/Humidity Sensor – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Control Panel of the sensor allows you to view the real-time temperature and humidity values. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located. On the sensor control panel page, you can see the following: The current temperature value (A) The current humidity value (B) History (C) Device settings (D) Add to favourites (E)
  • Identifiering av enheten

    Wiser temperatur och luftfuktighetssensor – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    -/luftfuktighetsgivare Identifiera (A). Dessutom kan du identifiera sensorn genom att trycka på fliken Kontroll Temperatur-/luftfuktighetsgivare Enhetsinställningar Identifiera (A). Sensorlampan blinkar för att identifiera sensorn och fortsätter att blinka grönt tills du trycker på OK.
  • Using the device

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Control Panel of the Sensor allows you to monitor the current status of water leakage detection. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located On the Sensor control panel page, you can see the following: Water leakage status (A) History (B) Device settings (C) Add to favourites (D)
  • Troubleshooting

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    sensor is reporting status. The firmware update runs in the background. LED blinks amber with a beep sound. The sensor battery is low or drained. Replace the battery in the device A notification pop–up will appear on the app.
  • Technical Data

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    External fuse protection 10 A circuit breaker Nominal current 4 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 - 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Eliminación del dispositivo del sistema

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación del dispositivo del sistema Eliminación del dispositivo del sistema Eliminación del dispositivo del sistema En la aplicación Wiser Home, puede eliminar una toma de corriente del sistema Wiser. Eliminación de la toma de corriente: En la página principal, toque . Toque Dispositivos Enchufe conectado Eliminar (A).
Page 550 of 985