DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Identifikation af enheden

Med Wiser Home-appen kan du identificere sensoren fra andre tilgængelige enheder i rummet.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
    BEMÆRK: Væk sensoren (tryk på funktionstasten).
  2. Tryk på Enheder > Temperatur-/fugtighedssensor > Identificér (A).
    TIP: Derudover kan du identificere sensoren ved at trykke på fanen Styring Temperatur-/fugtighedssensor > Enhedsindstillinger > Identificér (A).
    BEMÆRK: Sensorens lysdiode blinker for at identificere sensoren, og den fortsætter med at blinke grønt, indtil du trykker på OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?