Showing 5,611 - 5,620 of 9,846 results

Page 562 of 985
  • Identifizierung des Geräts

    Wiser Fenster-/Türsensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    ). Abzweig Geräte Fenster-/Türsensor Identifizieren (A) Darüber hinaus können Sie den Sensor identifizieren, indem Sie auf der Registerkarte „Kontrolle“ auf Fenster-/Türsensor Geräteeinstellungen Identifizieren (A) tippen. Die Sensor-LED blinkt, um den Sensor zu identifizieren, und blinkt weiterhin grün, bis Sie auf OK tippen.
  • Datos técnicos

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Batería 3 VCC, CR2450 Duración de la batería Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno) Potencia nominal ≤90 mW Clasificación IP IP20 Frecuencia de funcionamiento de 2405 a 2480 MHz Potencia máx. de
  • Resetting the device

    Ovalis - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Uso del dispositivo

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    de control del sensor puede ver lo siguiente: Valor de temperatura actual (A) Valor de humedad actual (B) Historial (C) Ajustes del dispositivo (D) Añadir a favoritos (E)
  • Identifikation af enheden

    Wiser vandlækagesensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Med Wiser Home-appen kan du identificere sensoren fra andre tilgængelige enheder i rummet. Tryk på på Hjem-skærmen. Væk sensoren (tryk på funktionstasten). Tryk på Enheder Vandlækagesensor Identificér (A). Derudover kan
  • Ligar/Regular o dispositivo manualmente

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Ligar/Regular o dispositivo manualmente Ligar/Regular o dispositivo manualmente Ligar/Regular o dispositivo manualmente Pode ligar/desligar e aumentar/diminuir a luminosidade do regulador de luz manualmente. O regulador de luz fornecerá energia à carga à qual está ligado. Premir brevemente o botão
  • Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o variador. Toque em (A) para ligar/desligar o regulador de intensidade. Também pode ligar/desligar o dispositivo e ajustar o brilho a partir do ecrã Casa quando o adicionar aos seus Favoritos.
  • Identifying the device

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, identify the blind control switch among the devices available in a home. On the Home screen, tap . Tap Devices > Shutters > Blind control switch or Shutter slat > Identify (A). The status LED
  • Mudar o nome do dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do seu PowerTag para facilitar a identificação. Pode mudar o nome apenas para PowerTag adicionais instalado para cargas.Para mudar o nome do dispositivo: No ecrã
  • Desactivación de las estadísticas energéticas personalizadas

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    Aplicaciones y Conexiones Estadísticas energéticas personalizadas. Lea la información, toque (A) y, a continuación, toque Detener el servicio. Para reactivar de nuevo el servicio, siga el paso 1 de navegación por el menú y toque Estadísticas energéticas personalizadas. Consulte las Estadísticas energéticas personalizadas para seguir el mismo procedimiento.
Page 562 of 985