DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Datos técnicos

Batería

3 VCC, CR2450

Duración de la batería

Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno)

Potencia nominal

≤90 mW

Clasificación IP

IP20

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia máx. de radiofrecuencia transmitida

≤ 7 dBm

Temperatura de funcionamiento

De -10 °C a 50 °C

Humedad relativa

Del 10 % al 95 %

Dimensiones de la parte principal (al. × an. × pr.)

50,3 × 33,0 × 16,3 mm

Dimensiones de la parte secundaria (al. × an. × pr.)

50 × 9 × 9 mm

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?